TM3 HSC 扩展模块上可用的输入和输出可配置用于高速计数器 (HSC) 专用功能。
I/O 特性:
|
I/O 类型 |
TM3XFHSC202 |
TM3XHSC202 |
|---|---|---|
|
快速输入 |
10 |
|
|
快速输出 |
8 |
|
|
外部事件 |
8 |
无 |
HSC 功能执行来自传感器、开关或连接到快速输入的其他设备的快速脉冲计数。
有关 HSC 功能的详细信息,请参阅高速计数器类型。
可配置的最大专用功能数量取决于专用功能的类型和配置的可选功能的数量。请参阅 I/O 分配。您最多可以配置两个 HSC Main,如果您并非配置了所有选项,则可以为保留的这些输入配置 HSC Simple 计数器。
TM3 型号的专用功能最大数量:
|
专用功能类型 |
TM3XFHSC202 TM3XHSC202 |
|
|---|---|---|
|
HSC 功能总数 |
10 |
|
|
HSC Simple |
10 |
|
|
HSC Main |
单相 |
2 |
|
双相 |
||
|
频率计 |
||
|
周期计 |
||
可能的专用功能最大数量还进一步受到每个专用功能所用的输入数量限制。
配置示例:
oTM3XHSC202 上 10 HSC Simple
o2 HSC Main 单向,配置了 EN、CAP 和 SYNC + 2 HSC Simple
|
步骤 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
在配置中添加 TM3 专用模块。 |
|
2 |
在设备树中,双击 MyController > IO_Bus > Module_x > 计数器,x 表示模块编号。 结果:计数器 配置窗口随即显示:
|
|
3 |
在值一列中双击无,然后选择要分配的计数器类型。 结果:单击配置窗口的任何位置时,显示计数器类型的缺省配置。 |
|
4 |
根据后文所述,配置专用功能参数。 |
|
5 |
如果您已配置某个专用功能,要配置其他专用功能,单击显示的 + 选项卡。 注意: 如果达到专用功能的最大配置数量,配置窗口底部会显示一条消息,通知您现在仅可添加 HSC Simple 功能。 |
当 I/O 配置为专用功能时:
oI/O 可以通过存储器变量来读取。
o短路管理适用于输出。输出的状态可用。
o在 HSC 专用功能中使用输入时,积分器过滤器将被替换为抗跳动过滤器。过滤器的值在配置屏幕中配置。
专用功能未使用的 I/O 都可以配置为常规 I/O。
可配置以下 I/O 以供专用功能使用:
|
|
TM3XFHSC202 TM3XHSC202 |
|---|---|
|
输入 |
10 路快速输入 (I0...I9) |
|
输出 |
8 路快速输出 (Q0...Q7) |
注意: 配置窗口中的所有 I/O 都处于缺省禁用状态。
下表列出了可为专用功能配置的 I/O:
|
专用功能 |
名称 |
快速输入 |
快速输出 |
|---|---|---|---|
|
HSC Simple |
A 输入 |
M |
– |
|
HSC Main 单相 |
A 输入 |
M |
– |
|
HSC Main 双相 |
A 输入 B 输入 |
M M |
– – |
|
频率计 |
A 输入 |
M |
– |
|
周期计 |
A 输入 |
M |
– |
|
可选功能 |
EN 输入 |
C |
– |
|
SYNC 输入 |
C |
– |
|
|
CAP 输入 |
C |
– |
|
|
反射 0 输出 |
– |
C |
|
|
Reflex 1输出 |
– |
C |
|
|
反射 2 输出 |
– |
C |
|
|
反射 3 输出 |
– |
C |
|
|
M 强制 C 可选择性配置 |
|||
IO 摘要 窗口显示专用功能或扩展模块使用的 I/O 和外部事件。
要显示 IO 摘要窗口,请执行以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树选项卡中,右键单击模块_x 节点并选择 IO 摘要。 |
IO 摘要窗口的示例: