Aliase

 

Aliase

Übersicht

Typ

ALIAS (DUT)

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Übernommen aus

Beschreibung

Ein Alias entspricht einem komplexen, in dieser Biblithek verwendeten Datentyp.

TlsSettings

Name

Datentyp

Beschreibung

TlsSettings

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Gibt die TLS-Einstellungen (Transport Layer Security) für die gesicherte Verbindung, die hergestellt werden soll.

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Name

Datentyp

Standardwert

Beschreibung

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Auf TRUE setzen, wenn ein Clientzertifikat erforderlich ist.

sCertName

STRING(255)

-

Gibt die Client-Zertifikatdatei an. Wenn der Wert eine Nullzeichenfolge ist, wird das Standardzertifikat der Steuerung verwendet.

Der Name entspricht dem Wert “Issued for” des Zertifikats der Steuerung. Der Name kann aus dem Zertifikat über den Security Screen in Logic Builder abgerufen werden.

etProtocol

TcpUdp.ET_TlsProtocol

TLSv12

Das für die gesicherte Verbindung verwendete Protokoll.

etCertVerifyMode

TcpUdp.ET_CertVerifyMode

TrustedOnly

Modus für die Zertifikatüberprüfung.