Conector al que se acoplan los módulos de E/S de ampliación.
(Deutsches Institut für Normung) Una institución alemana que establece estándares de ingeniería y dimensiones.
(normalmente abierto) Un par de contacto que se abre cuando el actuador se queda sin energía (cuando no se le aplica alimentación) y se cierra cuando el actuador tiene energía (cuando se le aplica alimentación).
Conjunto de puntos de conexión entre el cableado de campo y los módulos de E/S o aquellos que estén integrados en el controlador.