Toggle_FlipFlop:触发器输入/输出的切换

 

Toggle_FlipFlop 功能块

引脚图

下图所示为 Toggle_FlipFlop 功能块的引脚图:

G-SG-0030381.3.gif-high.gif

 

 

功能描述

Toggle_FlipFlop 功能块实现设置优先的 T(切换)型触发器的真值表。

Toggle_FlipFlop 是遵循以下真值表的一类触发器:

i_xRst

i_xT(n-1)

i_xT(n)

q_xQ(n)

q_xQ(n+1)

0

0

0

X

Q(n)

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

x

x

Q(n)

1

x

x

x

0

n   “n” 为当前状态,(n+1) 为下一状态。

它有两个输入,即 i_xT 输入和 i_xRst(复位输入)。它也有一个输出 q_xQ

输入引脚描述

下表描述了 Toggle_FlipFlop 功能块的输入引脚:

输入

数据类型

说明

i_xT

BOOL

上升沿 0...1 切换触发器。

出厂设置:FALSE

i_xRst

BOOL

TRUE:复位触发器输出。

FALSE:禁用(出厂设置)

输出引脚描述

下表描述了 Toggle_FlipFlop 功能块的输出引脚:

输出

数据类型

说明

q_xQ

BOOL

触发器输出