Visualisierungselement 'Potentiometer'

Elementeigenschaften

Elementname

Beispiel: GenElemInst_1

Elementtyp

Potentiometer

Variable

Variable (numerischer Datentyp). Enthält die Position des Zeigers des Potentiometers.

Ein Visualisierungsbenutzer kann den Wert ändern, indem er den Zeiger auf eine andere Position zieht.

Elementeigenschaft 'Zentrum'

Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.

X

X-Koordinate des Rotationspunkts

Y

Y-Koordinate des Rotationspunkts

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.

Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen aktiviert haben.

Animationsdauer

Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt

  • Variable (Ganzzahliger Wert)

    Beispiel: Menu.tContent mit VAR tContent : INT := 500; END_VAR

  • Ganzzahliges Literal

    Beispiel: 500

Animierbare Eigenschaften:

  • Absolute Bewegung, Bewegung, X, Y

  • Absolute Bewegung, Rotation

  • Absolute Bewegung, Innere Rotation

  • Absolute Bewegung, Äußere Rotation

Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend.

In den Vordergrund bringen

Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund

Variable (BOOL)

Beispiel: bIsInForeground mit VAR bIsInForeground : BOOL := FALSE; END_VAR

TRUE: Das Visualisierungselement wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt.

FALSE: Das Visualisierungselement wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Position'

Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.

X

X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Y

Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Breite

Angabe in Pixel

Beispiel: 150

Höhe

Angabe in Pixel

Beispiel: 30

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Hintergrund'

Farbe Hintergrund

Auswahlliste mit Hintergrundfarben

Eigenes Bild

  • Bild: Bild-ID des Hintergrundbilds

    Das Hintergrundbild wählen Sie über die Schaltfläche aus einer Bildersammlung aus.

    Info: Wenn Sie den Wert <default> eingeben, oder in der Eingabehilfe das Bild aus der Kategorie Default auswählen, wird das ursprüngliche Elementhintergrundbild verwendet.

  • Transparenzfarbe: Auswahl über Auswahlliste oder Eingabehilfe.

Elementeigenschaft 'Zeiger'

Zeigertyp

Auswahlliste mit unterschiedlichen Zeigertypen

Farbe

  • f: Dialog Farbe öffnet sich.

  • : Auswahlliste mit Farbnamen

Zeiger Anfang

Winkel (Grad) zwischen dem linken Rand des Elements und der horizontalen Achse

Zeiger Ende

Winkel (Grad) zwischen dem rechten Rand des Elements und der horizontalen Achse

Elementeigenschaft 'Skala'

Elementeigenschaft 'Beschriftung'

Beschriftung

  • Außen: Skalenwerte werden auf der Außenseite der Skala platziert.

  • Innen: Skalenwerte werden auf der Innenseite der Skala platziert.

Einheit

Text der im Element angezeigt wird.

Beispiel: Anzeige der Einheit in m/s.

Schriftart

Schriftart für die Beschriftungen, zum Beispiel für Skalenziffern.

Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche .

Skalenformat (C-Syntax)

Werte skaliert in printf-Syntax.

Beispiele: %d, %5.2f

Max. Breite der Beschriftungen

Optionaler Wert, der die maximale Breite der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig gesetzt.

Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Höhe der Beschriftungen

Optionaler Wert, der die maximale Höhe der Skalenbeschriftung vorgibt; in der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt.

Hinweis: Verändern Sie den Wert nur dann, wenn die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Farbe der Schriftart

Auswahl über die Auswalliste oder die Schaltfläche .

Elementeigenschaft 'Positionierung'

Verwendung von

  • Voreingestellten Stilwerten: Werte aus dem aktuellen Stil

  • Benutzerdefinierte Einstellung: Unterknoten Positionierung erscheint.

Positionierung

Voraussetzung: Als Verwendung von haben Sie Benutzerdefinierte Einstellung ausgewählt.

Die angezeigten Positionierungseinstellungen hängen vom Typ des Zeigerinstruments bzw. Potentiometers und zum Teil auch davon ab, ob ein eigenes Hintergrundbild auswählt wurde. Folgende Einstellungen werden verwendet, um die exakte Position relativ zum Hintergrundbild zu erreichen:

Zeigerabstand

Länge des Zeigers in Pixel

Skalenabstand

Abstand der Skalenstriche zum Zentrum in Pixel

Voraussetzung: Als Hintergrund wurde ein eigenes Bild ausgewählt.

Skalenlänge

Länge der Skalenstriche in Pixel

Voraussetzung: Als Hintergrund wurde ein eigenes Bild ausgewählt.

Beschriftungsverschiebung:

Abstand der Beschriftungen zu den Skalenstrichen in Pixel

Einheitenverschiebung:

Abstand des Einheitentexts Beschriftung ‣ Einheit vom oberen Skalenrand in Pixel

Ursprungsverschiebung

Offset des Elements in Pixel

Voraussetzung: Bei den Elementen Zeigerinstrument 180° und Zeigerinstrument 90° wird diese Eigenschaft nur angezeigt, wenn als Hintergrund ein eigenes Bild ausgewählt wurde.

Elementeigenschaft 'Farben'

Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'

Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.

Unsichtbarkeit

Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um.

TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar.

Beispiel: bIsVisible mit VAR bIsVisible : BOOL := FALSE; END_VAR

Eingaben deaktivieren

Variable (BOOL). Schaltet die Bedienbarkeit des Elements um.

TRUE: Benutzereingaben zur Laufzeit haben keine Auswirkung. Das Element wird deaktiviert angezeigt.

Info

Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'

Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.

Bewegung

X

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_X.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts.

Y

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_Y.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten.

Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel PLC_PRG.iAngle1.

Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol dargestellt.

Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung.

Innere Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel: PLC_PRG.iAngle2.

Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.

Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol dargestellt.

Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset).

Info

Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.

Info

Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'

Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.

Zugriffsrechte

Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern.

Statusmeldungen:

  • Nicht gesetzt. Alle Rechte: Zugriffsrecht für alle Benutzergruppen: bedienbar

  • Rechte sind vergeben: eingeschränkte Rechte: Mindestens für eine Gruppe ist der Zugriff eingeschränkt

Siehe auch