术语

%

根据 IEC 标准,% 是标识可编程控制器中用于存储程序变量、常量和 I/O 等值的内部存储器地址的前缀。

元素

ARRAY 元素的简称。

功能

拥有一个输入和返回一个直接结果的编程单元。但是,与 FBs 不同,它通过其名称(而不是通过实例)直接调用、不具备从一个调用到下一个调用的持久状态且可以用作其他编程表达式中的操作数。

示例:布尔 (AND) 操作符、计算、转换 (BYTE_TO_INT)

固件

表示构成控制器上操作系统的 BIOS、数据参数和编程指令。固件存储在控制器内的非易失性存储器上。

快速 I/O

快速输入/输出)具有某些电子特性(例如,响应时间)的特定 I/O 模块,但对这些通道的处理则直接由控制器完成。

总线基板

设计用于将电子模块固定在 DIN 导轨上,并将其连接到 M258 和 LMC058 可编程控制器的 TM5 总线的安装设备。各个基板总线可扩展集成 TM5 数据,并延伸到源总线和 24 Vdc  I/O 电源段。通过将电子模块插入基板总线可向 TM5 系统添加这些模块。

控制器

自动化工业流程(也称为可编程可编程控制器或可编程控制器)。

控制网络

此网络中包含可编程控制器、SCADA 系统、PC、HMI、交换机……

支持以下两种拓扑:

o扁平:此网络中的所有模块和设备都属于同一个子网。

o2 层:网络分为操作网络和控制器间网络。

这两个网络可以在物理上独立,但通常通过路由设备链接。

机器

包含若干个功能和/或设备

热插拔

在系统保持运行的同时使用相同类型的组件进行组件更换。更换组件安装好之后,便会自动开始运行。

电子模块

在可编程控制器系统中,大多数电子模块直接与机器/过程的传感器、执行器和外部设备交互。此类电子模块是安装在总线基板中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。提供具有多种信号电平和功能的电子模块。(某些电子模块不是 I/O 接口,包括配电模块和发射器/接收器模块。)

端子排

端子排)安装在电子模块中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。

编码器

用于测量长度或角度的设备(线性或旋转编码器)。

网络

共享一个公用数据路径和通讯协议的各种互联设备系统。

设备

包括子组件(如传送带和转盘等)的机器的一部分。

CAN

控制器局域网络)用于串行总线网络旨在实现智能系统中智能设备(来自多家制造商)之间互连,以及用于处理实时工业应用的协议 (ISO 11898)。CAN 最初为汽车行业而开发,现在已应用于多种工业自动控制环境中。

CANopen

一种开放式工业标准通讯协议和设备配置文件规范 (EN 50325-4)。

CSA

加拿大标准协会)危险环境中工业电子设备的加拿大标准。

DIN

(Deutsches Institut für Normung) 一家制定工程和维度标准的德国机构。

EN

EN 是指由 CEN(欧洲标准化委员会)、CENELEC(欧洲电工标准化委员会)或 ETSI(欧洲电信标准协会)维护的众多欧洲标准之一。

Ethernet

用于 LANs 的物理和数据链路层技术,也称为 IEEE 802.3。

HSC

高速计数器)一种对控制器或扩展模块输入上的脉冲进行计数的功能。

ID

标识符/标识

IEC

国际电工委员会)负责为所有电器、电子和相关技术制定和发布国际标准的非盈利性和非政府性的国际标准组织。

IP 20

入口保护)由机箱提供且符合 IEC 60529 的保护类别,显示为字母 IP 和两位数字。第一位数表示两个因素:帮助保护人员和设备。第二位数字表示帮助防水。IP 20 设备帮助防止电接触超过 12.5 mm 的物质,但不防水。

IP 67

入口保护)符合 IEC 60529 的保护类别。IP 67 模块可防止进入和接触灰尘,以及防止浸入 1 m 深的水。

LED

发光二极管)在低电平电荷时亮起的指示灯。

ms

毫秒

PCI

外设组件互连)用于连接外设的行业标准总线。

PDM

配电模块)用来向 I/O 模块群集分配 AC 或 DC 现场电源的模块。

SSI

串行同步接口)用于相对和绝对测量系统(如编码器)的通用接口。

UL

Underwriters Laboratories)一家进行产品测试和安全认证的美国组织。