IF_UnitMode - Información general

Descripción general

Tipo:

Interfaz

Disponible desde:

V1.4.2.0

Hereda de:

Tarea

Interfaz para recuperar información sobre la modalidad de control de unidad actual.

Descripción

La interfaz proporciona información acerca de la modalidad de control de unidad actual.

Propiedades

Nombre

Tipo de datos

Acceso

Descripción

sName

STRING

Lectura

Indica el nombre de la modalidad de unidad actual.

diValue

DINT

Lectura

Indica el valor numérico de la modalidad de unidad actual.

diStatesDisabled

DINT

Lectura

Proporciona información sobre el modelo de estado. Los bits 0-16 de DINT representan los estados individuales definidos en ET_StateModelDefinition. El valor de bit TRUE indica que el estado correspondiente está desactivado en el modelo de estado.

diStatesModeChangeAllowed

DINT

Lectura

Proporciona información sobre el modelo de estado. Los bits 0-16 de DINT representan los estados individuales definidos en ET_StateModelDefinition. El valor de bit TRUE indica que se permite un cambio de modalidad en el estado correspondiente.

etInitialState

ET_States

Lectura

Indica el estado inicial del modelo de estado configurado.