术语

元素

ARRAY 元素的简称。

功能

拥有一个输入和返回一个直接结果的编程单元。但是,与 FBs 不同,它通过其名称(而不是通过实例)直接调用、不具备从一个调用到下一个调用的持久状态且可以用作其他编程表达式中的操作数。

示例:布尔 (AND) 操作符、计算、转换 (BYTE_TO_INT)

十六进制

十六进制

固件

表示构成控制器上操作系统的 BIOS、数据参数和编程指令。固件存储在控制器内的非易失性存储器上。

子站电缆

用于将 TAP 连接到设备的无端接支线。

应用程序

包括配置数据、符号和文档的程序。

快速 I/O

快速输入/输出)具有某些电子特性(例如,响应时间)的特定 I/O 模块,但对这些通道的处理则直接由控制器完成。

总线基板

设计用于将电子模块固定在 DIN 导轨上,并将其连接到 M258 和 LMC058 可编程控制器的 TM5 总线的安装设备。各个基板总线可扩展集成 TM5 数据,并延伸到源总线和 24 Vdc  I/O 电源段。通过将电子模块插入基板总线可向 TM5 系统添加这些模块。

扩展 I/O 模块

扩展输入/输出模块)用于将其他 I/O 添加到本体控制器的数字量或模拟量模块。

扩展总线

扩展 I/O 模块和控制器或总线耦合器之间的电子通讯总线。

控制器

自动化工业流程(也称为可编程可编程控制器或可编程控制器)。

控制网络

此网络中包含可编程控制器、SCADA 系统、PC、HMI、交换机……

支持以下两种拓扑:

o扁平:此网络中的所有模块和设备都属于同一个子网。

o2 层:网络分为操作网络和控制器间网络。

这两个网络可以在物理上独立,但通常通过路由设备链接。

数字量 I/O

数字量输入/输出)电子模块上与数据表位直接对应的单独电路连接。数据表位用于存储 I/O 电路上的信号值。它可以对 I/O 值进行控制逻辑数字访问。

模拟量输入

用于将收到的电压或电流电平转换为数值。可以在可编程控制器中存储和处理这些值。

模拟量输出

在可编程控制器内转换数值,并按比例发送电压或电流电平。

源极输出

一种接线布局,在这种布局中,输出电子模块可向设备提供电流。+24 Vdc 是源极输出的参考。

漏极输入

一种接线布局,在这种布局中,设备可向输入电子模块提供电流。0 Vdc 是漏极输入的参考。

热插拔

在系统保持运行的同时使用相同类型的组件进行组件更换。更换组件安装好之后,便会自动开始运行。

电子模块

在可编程控制器系统中,大多数电子模块直接与机器/过程的传感器、执行器和外部设备交互。此类电子模块是安装在总线基板中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。提供具有多种信号电平和功能的电子模块。(某些电子模块不是 I/O 接口,包括配电模块和发射器/接收器模块。)

端子排

端子排)安装在电子模块中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。

编码器

用于测量长度或角度的设备(线性或旋转编码器)。

网络

共享一个公用数据路径和通讯协议的各种互联设备系统。

袖珍 I/O 模块

同一参考中 5 个不可分割的模拟量和/或数字量 I/O 电子模块。

设备

包括子组件(如传送带和转盘等)的机器的一部分。

输入/输出

ARRAY 的索引。

配置

一个系统内硬件组件的布局和互连以及硬件和软件的参数,可决定系统的运行特性。

降额

操作规格的降低。对于设备而言,一般是指适当降低标称功率,以利于设备在环境条件较高(如较高的温度或较高的海拔高度)的情况下正常运行。

AWG

美国接线规格)用于规定北美地区的接线规格的标准。

B 编码

这些连接器在凹型连接器上有一个凸起的键,在凸型连接器上有一个匹配插槽。这些连接器(也称为反向键型)用于现场总线应用。

CAN

控制器局域网络)用于串行总线网络旨在实现智能系统中智能设备(来自多家制造商)之间互连,以及用于处理实时工业应用的协议 (ISO 11898)。CAN 最初为汽车行业而开发,现在已应用于多种工业自动控制环境中。

CANopen

一种开放式工业标准通讯协议和设备配置文件规范 (EN 50325-4)。

CPDM

控制器配电模块)控制器到外部 24 Vdc 电源的连接,并且是本地配置的配电起点。

CSA

加拿大标准协会)危险环境中工业电子设备的加拿大标准。

DIN

(Deutsches Institut für Normung) 一家制定工程和维度标准的德国机构。

EcoStruxure Machine Expert

一款全面的控制器开发系统软件工具,用于对 Modicon 逻辑控制器和符合 IEC 61131-3 的设备进行配置和编程。

EIA

电子工业联盟)负责制定电气/电子和数据通讯标准(包括 RS-232 和 RS-485)的美国贸易组织。

EN

EN 是指由 CEN(欧洲标准化委员会)、CENELEC(欧洲电工标准化委员会)或 ETSI(欧洲电信标准协会)维护的众多欧洲标准之一。

Ethernet

用于 LANs 的物理和数据链路层技术,也称为 IEEE 802.3。

FE

功能性接地)用于增强或以其他方式允许正常操作电敏感设备的公共接地连接(在北美地区也称为功能性接地)。

与保护性接地(保护性接地)相比,功能性接地连接可用于除防震保护以外的任何其他目的,并且通常可以承载电流。使用功能性接地连接的设备示例包括浪涌抑制器和电磁干扰滤波器、某些天线和测量仪器。

HSC

高速计数器)一种对控制器或扩展模块输入上的脉冲进行计数的功能。

I/O

输入/输出

ID

标识符/标识

IEC

国际电工委员会)负责为所有电器、电子和相关技术制定和发布国际标准的非盈利性和非政府性的国际标准组织。

IP 20

入口保护)由机箱提供且符合 IEC 60529 的保护类别,显示为字母 IP 和两位数字。第一位数表示两个因素:帮助保护人员和设备。第二位数字表示帮助防水。IP 20 设备帮助防止电接触超过 12.5 mm 的物质,但不防水。

IP 67

入口保护)符合 IEC 60529 的保护类别。IP 67 模块可防止进入和接触灰尘,以及防止浸入 1 m 深的水。

LED

发光二极管)在低电平电荷时亮起的指示灯。

Modbus

允许在连接到同一网络的多个设备之间进行通讯的协议。

ms

毫秒

PCI

外设组件互连)用于连接外设的行业标准总线。

PDM

配电模块)用来向 I/O 模块群集分配 AC 或 DC 现场电源的模块。

PE

保护性接地)通过以接地电位保持设备的任何暴露的导电表面以帮助避免触电危险的公共接地连接。为了避免可能出现电压降,在该导体上不允许电流流过(在北美地区也称为保护性接地,或在美国国家电气规范中称为设备接地导体。)

Profibus DP

Profibus 分散外设)一种使用基于屏蔽 2 线线路的电子网络或基于光缆的光纤网络的开放式总线系统。DP 传输允许控制器 CPU 和分布式 I/O 设备之间进行高速的循环式数据交换。

PWM

脉冲宽度调制)以可调占空比在关闭和开启之间振荡以产生矩形波形式的快速输出(尽管可以调整它来产生方形波)。

RS-232

基于三条电线的串行通讯总线的标准类型(也称为 EIA RS-232C 或 V.24)。

RS-485

基于两条电线的串行通讯总线的标准类型(也称为 EIA RS-485)。

run

使控制器根据程序的逻辑解决方案扫描应用程序、读取物理输入并写入物理输出的命令。

Sercos

串行实时通讯系统)用于与以下对象互连的数字控制总线:运动控制、驱动器、I/O、传感器和执行器(用于数字控制机器和系统)。这是标准化且开放的控制器到智能数字设备接口,旨在用于标准化闭合回路实时数据的高速串行通讯。

UL

Underwriters Laboratories)一家进行产品测试和安全认证的美国组织。