Messungsparameter konfigurieren

Verwenden Sie ION Setup, um die Messfunktionen des Messgeräts zu konfigurieren.

  1. Starten Sie ION Setup und öffnen Sie den „Setup Assistant“ für Ihr Messgerät.
  2. Konfigurieren Sie die Parameter unter Metering Setup > Basic.
    Registerkarte „Basic“
    ParameterWerteBeschreibung
    Volts Mode4W-WYE, DELTA, 3W-WYE, SINGLE, DEMO1Stromnetztyp
    PT Prim1–999.999Spannungsbemessung der SPW-Primärwicklung
    PT Sec1–999.999Spannungsbemessung der SPW-Sekundärwicklung
    CT Primary1–999.999Strombemessung der STW-Primärwicklung
    CT Secondary1–999.999Strombemessung der STW-Sekundärwicklung
    Nominal Voltage1–999.999Die Nennspannung (V), die für Messfunktionen wie Oberwellenberechnungen und die Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen verwendet wird
    Nominal Current1–999.999Der Nennstrom (A), der für Messfunktionen wie Oberwellenberechnungen und die Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen verwendet wird
    Nominal Frequency50, 60Die Nennfrequenz (Hz), die für Messfunktionen wie Alarme verwendet wird
  3. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Parameter unter Metering Setup > Advanced.
    Registerkarte „Advanced“
    ParameterWerteBeschreibung
    PhaseOrderABC, ACBDrehrichtung der Spannungsphasen des Stromnetzes
    I4 Prim1–999.999Strombemessung der I4-STW-Primärwicklung
    I4 Sec1–999.999Strombemessung der I4-STW-Sekundärwicklung
    Scale Rev ParamON, OFFDamit wird festgelegt, ob die Verrechnungswerte als Primär- oder Sekundärseitenwerte dargestellt werden (ON = Primärseite, OFF = Sekundärseite)

1 Der Demo-Modus dient nur zu Demonstrationszwecken und verwendet nicht die Messgerät-Eingangsklemmen, um Werte anzuzeigen.