Optionsmodule

Optionsmodule sind separat vom Messgerät zu bestellen und können ohne Spezialgerät an Ihr Messgerät angeschlossen werden.

Die Identifizierung der Optionsmodule basiert darauf, wie sie physisch an den externen E/A-Bus des Messgeräts angeschlossen sind.

Das erste Modul, das direkt am Messgerät angeschlossen ist, ist Modul A. Das zweite Modul, das an Modul A angeschlossen ist, ist Modul B. Das Messgerät unterstützt bis zu vier externe Module:

Optionsmodule werden von den ION-Modulen des Messgeräts überwacht und gesteuert. Externe E/A-Module werden den entsprechenden ION-Modulen zugeordnet:

Physische Position der Optionsmodule ION-Modul-Zuordnung
Modul A bis Modul D Port A bis Port D
Bezeichnung der Optionsmodul-Anschlussklemmen ION-Modul-Zuordnung
Analogeingänge A1 bis A(n) Analogeingangsmodul A1 bis A(n)
Analogausgänge Q1 bis Q(n) Analogausgangsmodul Q1 bis Q(n)
Digitaleingänge S1 bis S(n) Digitaleingangsmodul S1 bis S(n)
Digital-/Relaisausgänge R1 bis R(n) Digitalausgangsmodul R1 bis R(n)