Messungsparameter konfigurieren
Verwenden Sie ION Setup, um die Messfunktionen des Messgeräts zu konfigurieren.
- Starten Sie ION Setup und öffnen Sie den „Setup Assistant“ für Ihr Messgerät.
 - Konfigurieren Sie die Parameter unter Metering Setup > Basic.
 - Konfigurieren Sie bei Bedarf die Parameter unter Metering Setup > Advanced.
                
Registerkarte „Advanced“ Parameter Werte Beschreibung PhaseOrder ABC, ACB Drehrichtung der Spannungsphasen des Stromnetzes I4 Prim 1–999.999 Strombemessung der I4-STW-Primärwicklung I4 Sec 1–999.999 Strombemessung der I4-STW-Sekundärwicklung Scale Rev Param ON, OFF Damit wird festgelegt, ob die Verrechnungswerte als Primär- oder Sekundärseitenwerte dargestellt werden (ON = Primärseite, OFF = Sekundärseite)  
1 Der Demo-Modus dient nur zu Demonstrationszwecken und verwendet nicht die Messgerät-Eingangsklemmen, um Werte anzuzeigen.