Werkeinstellungen

Verwenden Sie diese Standardwerte, wenn Sie das erste Mal eine Verbindung zu Ihrem Messgerät herstellen.

Parameter Standardwert
Benutzername für die Anmeldung bei den Messgerät-Webseiten USER1
Kennwort für die Anmeldung bei den Messgerät-Webseiten oder für den Zugriff auf das Display 0
IP-Adresse1 169.254.0.10
Subnetzmaske 255.255.0.0
Gateway 0.0.0.0
RS-485

COM1-Geräte-ID: 100

Sprache Englisch

1 Es kann auch die lokale Adresse für IPv6-Verbindungen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Automatische Erkennung über Ethernet.