BACnet/IP-Einstellungen

Parameter Werte Beschreibung
Geräte-ID-Einstellungen    
Device ID

0–4194302

Hinweis: Die Device ID kann auf „4194303“ eingestellt werden, aber dieser Wert sollte nur verwendet werden, um anzugeben, dass das BACnet-Gerät nicht initialisiert bzw. deaktiviert ist oder nicht genutzt wird.

Gibt die Instanznummer des BACnet-Geräteobjekts an (verwendet für die Object_Identifier-Eigenschaft). Die Standard-Device ID sind die letzten fünf Stellen der MAC-Adresse (hexadezimal), die in eine Dezimalzahl konvertiert wurde.

Es wird empfohlen, die Standard-Device ID zu ändern um das Risiko zu reduzieren, dass ein Angreifer Geräteinformationen erhält.

Tipp: Die Device ID muss im BACnet/IP-Netzwerk eindeutig sein.

Gerätemodus-Einstellungen    
Device Mode Normal, Foreign

Legt das Geräteverhalten als BACnet-Gerät fest:

  • Normal: Ihr Gerät kommuniziert über das BACnet-Netzwerk, ohne dass eine Registrierung bei einem BACnet Broadcast Management Device (BBMD) erforderlich ist.

  • Foreign: Ihr Gerät wird im BACnet-Netzwerk als Fremdgerät registriert. Registrierungsanfragen werden an das BBMD gesendet, das durch die BBMD Address festgelegt wurde.

BBMD Address IPv4 Adresse

Gibt die IPv4-Adresse des BBMD an, bei dem Ihr Gerät als Fremdgerät registriert ist.

Wenn Sie die BBMD-Adresse nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.

Port 1–65535: Gibt den UDP-Port des BBMD an, an den Registrierungsanforderungen gesendet werden. Wenn dieses Feld leer bleibt, wird die Standard-Portnummer verwendet (47808).
Object_Name-Einstellungen    
Ethernet Device Name Zulässig sind max. 49 Zeichen

Gibt die Object_Name-Eigenschaft des BACnet-Geräteobjekts an.

Tipp: Die Eigenschaft „Object_Name“ muss im BACnet/IP-Netzwerk eindeutig sein.

Die Messgerätbezeichnung lautet standardmäßig <meter type>-<last six digits of MAC address>. Beispiel: Ein Messgerät mit der MAC-Adresse 006078173393 erscheint in Ihrem Netzwerk als <meter type>-173393.

Hinweis: Der Ethernet-Gerätename wird auch für DHCP mit DNS und DPWS verwendet. Eine Änderung des Ethernet-Gerätenames wirkt sich darauf aus, wie Sie über DHCP und DPWS auf Ihr Gerät zugreifen oder es suchen.

Weitere Informationen zum BACnet-Optionsmodul finden Sie in ION Reference, verfügbar auf www.se.com.