BACnet/IP
BACnet (Building Automation and Control Network) ist ein offenes Kommunikationsprotokoll, das zur Automatisierung und Steuerung von Gebäudesystemen verwendet wird. Die American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) pflegt den BACnet-Standard. Ihr Gerät kann als BACnet/IP-Server fungieren und Ihrem Gebäudeautomatisierungssystem bestimmte Werte zur Verfügung stellen. BACnet/IP ist ein Ethernet-basierter BACnet-Netzwerktyp, der UDP/IP-Pakete nutzt.
Unterstützte Gerätemodi
Ihr Gerät kann als normales oder als BACnet-Fremdgerät fungieren.
Gerätemodus | Beschreibung | Zweck |
---|---|---|
Normal | Geräte, die unter Verwendung des BACnet-Protokolls innerhalb desselben BACnet/IP-Netzwerks kommunizieren. | Geräteinteroperabilität gemäß dem BACnet-Standard. |
Fremdgerät | Geräte, die sich in einem anderen IP-Subnetz befinden als in dem BACnet/IP-Netzwerk, dem sie beitreten möchten. Fremdgeräte müssen sich bei einem BBMD im BACnet/IP-Netzwerk registrieren. |
Das ist in folgenden Situationen nützlich:
|
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Mitteilung BACnet and ION technology, verfügbar auf www.se.com.
Andere Gerätetypen in einem BACnet/IP-Netzwerk
In der folgenden Tabelle sind weitere häufige Geräte zusammengefasst, die in einem BACnet/IP-Netzwerk vorhanden sein können:
Gerätetyp | Beschreibung | Zweck |
---|---|---|
BACnet Broadcast Management Device (BBMD) | Geräte, die die Broadcast-Verteilung zwischen BACnet/IP-Geräten in verschiedenen Subnetzen ermöglichen. | Wird verwendet, um Broadcast-Nachrichten von einem Subnetz an ein anderes weiterzuleiten, sodass Broadcast-Nachrichten IP-Router durchlaufen können. |
BACnet-Router | Geräte, die zwei oder mehr BACnet-Netzwerke miteinander verbinden. | Ermöglicht die Überbrückung von Netzwerken, das Routing von Nachrichten und, falls erforderlich, die Übersetzung von BACnet-Protokollen zwischen Netzwerken. |