Webprotokoll-Einstellungen über ION Setup ändern

Webprotokoll-Einstellungen Beschreibung
HTTPS With HTTP Redirect Alle HTTP-Anforderungen werden zur Nutzung mit HTTPS umgeleitet.
HTTPS Lässt ausschließlich einen sicheren Zugriff und eine verschlüsselte Kommunikation zwischen dem Client-Computer und dem internen Messgerät-Webserver zu, der die Webseiten hostet.
Deaktiviert Deaktiviert die Messgerät-Webfunktionen und blockiert vollständig den Zugriff auf den Messgerät-Webserver.

So ändern Sie die Webprotokoll-Einstellungen über ION Setup:

  1. Öffnen Sie ION Setup und wählen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät aus.
  2. Klicken Sie auf Communications > Advanced Ethernet > Registerkarte Protocols.
  3. Wählen Sie das Protokoll Web aus und klicken Sie auf Edit.
  4. Wählen Sie eine Webprotokoll-Einstellung aus.
  5. Ändern Sie die die standardmäßig zugewiesenen Port-Nummern für HTTPS With HTTP Redirect und HTTPS. Dafür muss die geänderte Port-Nummer für den HTTPS-Zugriff an die Messgerät-Webseiten angehängt werden. Beispiel: <meter IP address>:<changed https port number>.