Kommunikationsschnittstellen

Die Kommunikation ist die Übertragung von Daten zum und vom Messgerät und wird von einer Kombination aus Hardware- und Software-Komponenten im Messgerät gesteuert.

Die Standard-Protokolleinstellungen Ihres Messgeräts erfüllen nach der Durchführung von lediglich einer Grundkonfiguration die Anforderungen der meisten Systeme. Sie können diese Einstellungen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Das sind erweiterte Verfahren, die entsprechende Kenntnisse zur Architektur Ihres Messgeräts, zu den unterstützten Protokollen sowie zum Kommunikationsnetzwerk und zum Stromnetz erfordern, an das Ihr Messgerät angeschlossen ist.

 

Themen in diesem Abschnitt: