Serielle Kommunikationseinstellungen über die Webseiten konfigurieren
Sie können die Webseiten des Messgeräts verwenden, um Ihre seriellen Kommunikationseinstellungen zu konfigurieren.
Damit Sie serielle Parameter konfigurieren können, müssen Sie eine eindeutige Geräte-ID für Ihr Messgerät haben und die Einstellungen für das serielle Netzwerk kennen (Protokoll, Baudrate, Parität und Stoppbits).
So konfigurieren Sie die seriellen Kommunikationseinstellungen des Messgeräts über die Messgerät-Webseiten:
- Stellen Sie über die IPv4-Adresse bzw. die lokale IPv6-Verbindungsadresse des Messgeräts eine Verbindung zu den Messgerät-Webseiten her. Sie können auch die automatische Erkennung nutzen und dann auf das Netzwerksymbol des Messgeräts doppelklicken.
- Navigieren Sie zu Einrichtung > Serielle Schnittst..
- Geben Sie die entsprechenden Werte für die Einstellungen ein.
- Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen, um bei Bedarf zusätzliche Einstellungen zu konfigurieren (z. B. RS485-Vorspannung oder Rx-Zeitüberschreitung).
Über die Webseiten verfügbare grundlegende serielle Kommunikationseinstellungen Parameter Werte Beschreibung Protokoll ION, Modbus RTU, Modbus Master, DNP v3.00, DLMS, EtherGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter-Vorne, Werk, Keine Damit wird das Kommunikationsprotokoll für die RS-485-Schnittstelle Ihres Messgeräts festgelegt Bei der Einstellung NONE wird diese Schnittstelle für keine Kommunikation verwendet.Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Damit wird die Datenrate in Bit pro Sekunde festgelegt Geräte-ID 1–9999: Damit wird die eindeutige Geräte-ID des Messgeräts im RS-485-Netzwerk festgelegt
HINWEIS: Bereich für serielle Modbus-Geräte 1 bis 247Über die Webseiten verfügbare erweiterte serielle Kommunikationseinstellungen Parameter Werte Beschreibung RTS Verzög. 0–1 Die Verzögerung in Sekunden vor der Übertragung des Datenpakets. Rx Timeout1 0,1–15 Damit wird die Sendeverzögerung (Zeitüberschreitung für den Empfang einer ganzen Nachricht von einem Gerät) in Sekunden festgelegt. Serielle Schnittstelle 8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2 Damit werden die Parität und Stoppbits für die Schnittstelle festgelegt RS485-Bias AUS, EIN Damit wird die Vorspannung auf dem Client-Gerät über die RS-485-Schnittstelle aktiviert
1 Gilt nur für eine Untergruppe der Protokolle.