Serielle Kommunikation über das Display konfigurieren
Sie können die grundlegenden seriellen Kommunikationseinstellungen Ihres Messgeräts über das Display konfigurieren.
Damit Sie serielle Parameter konfigurieren können, müssen Sie eine eindeutige Geräte-ID für Ihr Messgerät haben und die Einstellungen für das serielle Netzwerk kennen (Protokoll, Baudrate, Parität und Stoppbits).
So konfigurieren Sie die seriellen Kommunikationseinstellungen des Messgeräts über das Display:
- Drücken Sie auf die Home-Taste.
- Drücken Sie auf Setup-Menü > Kommunikationseinstellung.
- Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtstasten, um zu den Optionen zu scrollen und wählen Sie COM1-Einstellung aus.
- Konfigurieren Sie die seriellen Einstellungen Ihres Messgeräts nach Bedarf.
Serielle Kommunikationseinstellungen Parameter Werte Beschreibung Protokoll
ION, Modbus RTU, Modbus Master, DNP v3.00, DLMS, EtherGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter-Vorne, Werk, Keine
Damit wird das Kommunikationsprotokoll für die RS-485-Schnittstelle Ihres Messgeräts festgelegt
Bei der Einstellung Keine wird diese Schnittstelle für keine Kommunikation verwendet.Baudrate
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Damit wird die Datenrate in Bit pro Sekunde festgelegt
Rx Timeout
0,1–15
Damit wird die Sendeverzögerung in Sekunden eingestellt
Geräte-ID
1–9999:
Damit wird die eindeutige Geräte-ID des Messgeräts im RS-485-Netzwerk festgelegt
HINWEIS: Bereich für serielle Modbus-Geräte 1 bis 247Serielle Schnittstelle
8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2
Damit werden die Parität und Stoppbits für die Schnittstelle festgelegt
RS485-Bias
AUS, EIN
Damit wird die Vorspannung auf dem Client-Gerät über die RS-485-Schnittstelle aktiviert