SNMP-MIB-Dateien konfigurieren

Wenn Sie die Standard-SNMP-Informationen ändern, die vom Messgerät für die MIB-Dateibezeichnungen bereitgestellt werden, müssen Sie Ihre MIB-Datei gemäß diesen geänderten Werten konfigurieren.

Laden Sie die ION MIB-Datei von www.se.com herunter.

HINWEIS: Sie sollten nur den Variablennamen und die Beschreibung konfigurieren. Wenn Sie weitere Felder in Ihrer MIB-Datei ändern, kann die Client-Software beim Versuch, Parameter abzurufen bzw. anzuzeigen, Probleme melden oder Fehler zurückgeben.

Der Variablenname muss die folgenden Regeln erfüllen:

  • Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.
  • Das erste Zeichen muss ein Kleinbuchstabe sein.
  • Der Name darf keine Sonderzeichen wie *, ?, & enthalten.
  • Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.

So konfigurieren Sie Ihre SNMP-MIB-Datei:

  1. Öffnen Sie Ihre Messgerät-MIB-Datei in einem Textbearbeitungsprogramm (wie etwa Notepad).
  2. Aktualisieren Sie den Variablennamen und die Beschreibung, sodass sie den Werten des Messgeräts entsprechend, das mit dem SNMP-Zuordnungsmodul verbunden ist.
  3. Speichern Sie Ihre Messgerät-MIB-Datei. Behalten Sie die ursprüngliche Dateierweiterung „.MIB“ bei.

Beispiel:

Dieses Beispiel zeigt einen ursprünglichen und einen aktualisierten OID-Eintrag in einer MIB-Datei. Der Standardwert des Messgeräts „Spannung Phase-Neutralleiter Phase A“ wurde im SNMP-Zuordnungsmodul des Messgeräts geändert und durch „Spannung Phase-Neutralleiter Phase C“ ersetzt.

Ursprünglicher OID-Eintrag

Vln_a OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0. . 255))

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION “Host Meter Voltage Line A to Neutral Units = V (Volts)” ::= {   Schneider Electric 34 }

Sie müssen den Variablennamen und die Beschreibung aktualisieren, sodass sie den Werten des Messgeräts entsprechend, das mit dem SNMP-Zuordnungsmodul verbunden ist:

Wert Original Aktualisierung
Variablenname Vin_a Vin_c
Beschreibung “Host Meter Voltage Line A to Neutral Units = V (Volts)” ::= { 34 } Host Meter Voltage Line C to Neutral Units = V (Volts)” ::= { Schneider Electric  34 }

Die SNMP-Client-Software liest die ursprüngliche und die aktualisierte Datei folgendermaßen:

Original Aktualisierung

variable name: Vln_a

Beschreibung: “SNM1 Input 1 - Voltage (line-to-neutral) phase A”

variable name: Vln_c

Beschreibung: “SNM1 Input 1 - Voltage (line-to-neutral) phase C”