Ethernet-Gateway

Ethernet-Gateway ist eine Kommunikationsmethode, mit der Sie über ein Gateway-Gerät mit einem seriellen Netzwerk kommunizieren können.

Wenn ein Messgerät mit Gateway-Funktion in einem Ethernet-Netzwerk installiert wird, kann ein Client-Gerät (wie etwa ein Energiemanagementsystem) über das Gateway-Messgerät mit einem seriellen Gerätenetzwerk kommunizieren, das an der/den seriellen Schnittstelle(n) des Gateway-Messgeräts angeschlossen ist. Die maximale Anzahl der Geräte im seriellen Netzwerk wird von den Einschränkungen der seriellen Schnittstelle des Gateway-Messgeräts bestimmt.

A LAN/WAN
B Ethernet-Gateway-Messgerät
C Serielles RS-485-Gerätenetzwerk
D Abschlusswiderstand

Es gibt zwei Arten von Ethernet-Gateways, die Sie an Ihrem Messgerät konfigurieren können:

  • EtherGate – Eine einzige TCP-Verbindung kommuniziert über das Gateway-Messgerät mit einem seriellen Gerätenetzwerk.
  • Modbus-Gateway – Bis zu maximal 32 Modbus-Client-TCP-Verbindungen kommunizieren über das Gateway-Messgerät mit einem seriellen Modbus-Gerätenetzwerk.