Implementierung eines Modbus-Ethernet-Gateways

Bei der Modbus-Ethernet-Gateway-Implementierung für Ihr Messgerät sind bestimmte Aspekte zu berücksichtigen.

Eine Modbus-Anforderung wird über Ethernet unter Verwendung von Modbus/TCP an das Gateway-Messgerät gesendet. Ist diese Anforderung an die Slave-ID eines der nachgeschalteten seriellen Geräte adressiert, leitet das Messgerät unter Verwendung von Modbus RTU die Nachricht an dieses Gerät weiter. Wenn das nachgeschaltete Gerät antwortet, leitet das Gateway-Messgerät die Antwort zurück an den Modbus-Client. Zusätzlich zu den Modbus-Server-Adressen 1 bis 247 unterstützt das Modbus-Gateway auch die Serveradresse 255, die eine Modbus-Anforderung ausschließlich an das Gateway-Messgerät sendet.

Für ein Modbus-Gateway müssen Sie die seriellen Modbus-Server-Geräte installieren, konfigurieren und an Ihrem Modbus-Gateway-Messgerät, das über Ethernet verbunden ist, anschließen. Stellen Sie sicher, dass jedes serielle Gerät mit der gleichen Baudrate für die Modbus-Kommunikation konfiguriert wurde und dass es eine eindeutige Geräte-ID hat. Konfigurieren Sie die serielle Schnittstelle des Gateway-Messgeräts für das Modbus Master-Protokoll und aktivieren Sie die Modbus-Gateway-Funktion. Erstellen Sie eine Modbus-Gateway-Site in ION Setup oder in einem Energiemanagementsystem und fügen Sie die seriellen Geräte zur Modbus-Gateway-Site hinzu.

HINWEIS: Ein Modbus-Ethernet-Gateway unterstützt bis zu 32 Modbus TCP-Verbindungen.