MQTT-Verbindungseinstellungen
Die MQTT-Verbindungseinstellungen legen fest, wie das Gerät eine Verbindung zu einem MQTT-Broker herstellt. Geben Sie die Broker-Adresse und die Client-ID an, um die Kommunikation herzustellen. Geben Sie optional einen Benutzernamen und ein Kennwort an, wenn der Broker eine Authentifizierung erfordert.
| Parameter | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|
| Broker-Adresse | Vollständig qualifizierter Domänenname (FQDN), IPv4-Adresse, IPv6-Adresse |
Geben Sie den FQDN oder die IP-Adresse des MQTT-Brokers ein. Hinweis: Wenn Sie einen FQDN für die Broker-Adresse eingeben, stellt das Messgerät über seine IPv4-Schnittstelle eine Verbindung zum Broker her. Um eine Verbindung über IPv6 herzustellen, geben Sie eine IPv6-Broker-Adresse ein. Tipp: Sie können eine Portnummer angeben, wenn der Port vom Standardwert (8883) abweicht, zum Beispiel: |
| Client-ID | 1–23 Zeichen |
Geben Sie eine eindeutige Kennung für den MQTT-Client ein. Eine gültige Kunden-ID:
|
| Benutzername | 1–255 Zeichen |
Geben Sie den Benutzernamen für die Authentifizierung beim Broker ein. Ein gültiger Benutzername:
|
| Kennwort | 1–511 Zeichen |
Geben Sie das Kennwort für die Authentifizierung beim Broker ein. Hinweis: Das Kennwort ist schreibgeschützt. Ein gültiges Kennwort:
Das Kennwort wird bei Firmware-Aktualisierungen und beim Anwenden einer Vorlage gelöscht. Hinweis Kommunikationsverlust Achten Sie darauf, dass Sie das MQTT-Kennwort nach der Firmware-Aktualisierung oder dem Anwenden einer Vorlage erneut eingeben. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Kommunikationsverlust führen.
|
Hinweis: Um eine Verbindung ohne Authentifizierung herzustellen, lassen Sie Username und Password leer.