SNMP-Trapping
SNMP-Trapping gestattet dem Agenten Ihres Messgeräts, die NMS von Ereignissen mit einer unverlangten SNMP-Nachricht zu informieren (ein "Trap" des Alarmereignisses des Messgeräts).
Sie können für allgemeine und unternehmensspezifische Traps bis zu vier IP-Adressen für die SNMP-Trap-Benachrichtigung eingeben. Für Unternehmens-Traps müssen Sie außerdem die Anzahl der Ereignisse oder die maximale Zeitverzögerung festlegen, bevor SNMP-Traps an das NMS gesendet werden.
SNMP-Trapping wird nur von SNMP v2 unterstützt.