Simple Network Management Protocol (SNMP)

Ihr Messgerät unterstützt SNMP (Simple Network Management Protocol), wenn Sie SNMP auf Ihrem Messgerät aktiviert haben. Sie müssen die MIB-Datei (Management Information Base) des Messgeräts (erhältlich auf www.se.com) in das Netzwerkverwaltungssystem (NMS), das Ihr Messgerät verwaltet, hochladen.

SNMP ist Teil der Protokollsuite „Transmission Control Protocol/Internet Protocol“ (TCP/IP). SNMP ist ein Anwendungsprotokoll, das den Austausch von Netzwerk-Managementinformationen zwischen Geräten aktiviert und Ihnen gestattet, die Netzwerkleistung zu verwalten und Probleme an Netzwerken mit verschiedenartigen Geräten zu erkennen und zu lösen.

Die SNMP-Konfiguration nimmt an, dass Sie über ein fortgeschrittenes Verständnis des SNMP, Ihres Kommunikationsnetzwerks und des Leistungssystems, an das Ihr Messgerät angeschlossen ist, verfügen.

Wichtige Begriffe

Begriff Definition

Agent

Software-Resident am verwalteten Gerät, das die Schnittstelle zwischen dem Gerät und der NMS ist.

Verwaltetes Gerät

Ihr Messgerät im SNMP-Netzwerk.

Community-Name/Zeile Eine Textzeile, die hilft, Anfragen zwischen dem verwalteten Gerät und der NMS zu authentifizieren.
Verwaltetes Objekt Jeder Parameter, zu dem es in der MIB-Datei eine Referenz gibt.
MIB Eine Management-Informationsbasis, die die OIDs in einer hierarchischen Anordnung organisiert.
NMS Eine Netzwerkmanagementstation, ein Manager oder ein Client, die Anwendungen zur Überwachung und Steuerung von Geräten ausführen. Eine NMS muss über standardmäßige und benutzerspezifische MIB-Dateien und die SNMP-Managersoftware verfügen.
OID Ein Object Identifier, der ein verwaltetes Objekt in der MIB unverwechselbar identifiziert und kennzeichnet.
Trap-Empfänger Eine NMS, die konfiguriert wurde, um Traps zu empfangen, und deren IP-Adresse ein SNMP-Trap-Ziel ist.