Anzeigemodi

Ihr Messgerät verfügt über drei Anzeigemodi und bietet Zugang zu den Messgerät-Einrichtungsbildschirmen:

  • Normalmodusbildschirme (NORM) – Im Norm-Modus scrollt Ihr Messgerät automatisch durch eine Reihe von anpassbaren Anzeigebildschirmen. Sie können Norm-Modus-Anzeigebildschirme hinzufügen oder entfernen. Sind keine Norm-Modus-Anzeigebildschirme vorhanden, zeigt das Messgerät eine Nachricht an, dass keine verfügbaren Bildschirme vorhanden sind. Wenn Sie den Norm-Modus beenden möchten, drücken Sie auf die Home-Taste, um den Anzeigemodus-Auswahlbildschirm aufzurufen.
  • Alt. Anzeigemodus (ALT) – Im Alt-Modus können Sie verschiedene alternative Bildschirme aufrufen. Sie können die Standard-Alt-Modus-Anzeigebildschirme nicht ändern, aber Sie können anwenderspezifische Bildschirme hinzufügen. Wenn Sie den Alt-Anzeigemodus beenden möchten, wählen Sie Normal-Anzeigemodus aus, um den Anzeigemodus-Auswahlbildschirm aufzurufen.
  • Testmodus (TEST) – Im Testmodus können Sie manuell durch eine Reihe von Standardbildschirmen scrollen. Um den Testmodus zu beenden, drücken Sie auf die Home-Taste und wählen Sie Testmodus beenden aus.
  • HINWEIS: Im Testmodus werden die Abrechnungsgrößen Ihres Messgeräts nicht mehr kumuliert und die Daten werden an spezielle Testmodus-Register gesendet. Diese Register werden gelöscht, sobald Sie den Testmodus verlassen.

Sie können die Einrichtungsbildschirme Ihres Messgeräts aufrufen, indem Sie im Modus NORM, ALT oder TEST auf die Home-Taste drücken. Drücken Sie auf die Home-Taste, um die Einrichtungsbildschirme wieder zu verlassen.