Navigationssymbole

Navigationssymbole werden im unteren Bildschirmbereich über der entsprechenden Navigationstaste angezeigt.

HINWEIS: Wenn das Symbol grau ist, ist die Navigationsfunktion nicht verfügbar.

Symbol Beschreibung

Mehr

Wenn Sie diese Taste drücken, werden zusätzliche Bildschirme angezeigt.

Links

Wenn Sie diese Taste drücken, bewegt sich der angezeigte Cursor um eine Position nach links. Wenn Sie einen „Mehr“- oder Info-Bildschirm geöffnet haben, werden Sie zum vorhergehenden Bildschirm zurückgeleitet.

Rechts

Wenn Sie diese Taste drücken, bewegt sich der angezeigte Cursor um eine Position nach rechts.

Aufwärts

Wenn Sie diese Taste drücken, werden Sie zum vorhergehenden Bildschirm oder Menüelement zurückgeleitet.

Abwärts

Wenn Sie diese Taste drücken, werden Sie zum nächsten Bildschirm oder Menüelement weitergeleitet.

Auswahl

Wenn Sie diese Taste drücken, wird der markierte Wert ausgewählt oder bestätigt.

Abbrechen

Wenn Sie diese Taste drücken, wird die aktuelle Auswahl storniert und Sie werden zum vorhergehenden Bildschirm zurückgeleitet.

Grafik

Wenn Sie diese Taste drücken, werden Sie zu einer grafischen Datenanzeige weitergeleitet.

Numerisch

Wenn Sie diese Taste drücken, werden Sie zu einer numerischen Datenanzeige weitergeleitet.

Info

Wenn Sie diese Taste drücken, werden Sie zu einem ausführlichen Informationsbildschirm weitergeleitet.

Bearbeiten

Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die angezeigten Parameter bearbeiten.

Wenn Sie diese Tasten drücken, können Sie auf den Einrichtungsbildschirmen durch die Parametertabellen navigieren.
Wenn Sie diese beiden Tasten gleichzeitig drücken, können Sie die beschriebene Aktion durchführen.