Cybersicherheit

Ihr Gerät verfügt über Sicherheitsfunktionen, die Folgendes ermöglichen:

  • Das Gerät ist Teil einer NERC CIP-konformen Anlage. Für weitere Informationen zu NERC-Zuverlässigkeitsstandards besuchen Sie die Website der North American Electric Reliability Corporation.
  • Das Gerät entspricht den Cybersicherheitsnormen der internationalen Normenreihe IEC 62443 für geschäftliche IT-Systeme und IACS-Produkte (industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme). Für weitere Informationen über die internationale Normenreihe IEC 62443 besuchen Sie die Website der International Electrotechnical Commission.

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Cybersicherheit Ihres Produkts. Netzwerkadministratoren, Systemintegratoren und Mitarbeiter, die ein Gerät in Betrieb nehmen, betreiben, warten oder ausmustern, sollten den Abschnitt Empfohlene Aktionen durchgehen, damit die Sicherheit Ihres Geräts in einer geschützten Umgebung gewährleistet ist.

 WARNUNG

MÖGLICHE BEEINTRÄCHTIGUNG DER VERFÜGBARKEIT, INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT DES SYSTEMS

  • Ändern Sie Standard-Kennwörter/-Kenncodes, um nicht-autorisierte Zugriffe auf Geräteeinstellungen und -informationen zu vermeiden.
  • Deaktivieren Sie nach Möglichkeit nicht verwendete Anschlüsse bzw. Dienste und Standardkonten, um Pfade für böswillige Angriffe zu minimieren.
  • Richten Sie mehrere Cyber-Schutzschichten vor allen vernetzte Geräten ein (z. B. Firewalls, Netzwerksegmentierung, Netzwerkangriffserkennung [Intrusion Detection] und -schutz).
  • Nutzen Sie vorbildliche Verfahren für die Cybersicherheit (z. B. Konzept der geringsten Rechte, Aufgabentrennung), um unbefugte Offenlegung, Verlust, Veränderung von Daten und Protokollen bzw. die Unterbrechung von Diensten oder einen unbeabsichtigten Betrieb zu verhindern.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

 

Themen in diesem Abschnitt: