Kommunikationsmodul-Register überschreiben
- Öffnen Sie „ION Setup“.
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Messgerät, um es auszuwählen. Dadurch wechselt ION Setup in den erweiterten Modus.
- Doppelklicken Sie auf den Ordern Comm Modules > Ethernet > Setup Registers.
- Geben Sie Text oder entsprechende Zeichen ein, um die Werte der Netzwerk-Infrastruktur-Einrichtungsregister zu ändern, indem Sie sie auswählen und auf Edit klicken. Einige Register enthalten:
- Gespeicherte IPv4-Adresse
- Gespeicherte IPv4-Subnetzmaske
- Gespeichertes IPv4-Gateway
Hinweis: IP-Werte können durch Text ersetzt werden.
- Primär-DNS
- Sekundär-DNS
- Alle Server
- Alle Portnummern
- Ethernet-Gerätename
- Gespeichertes globales IPv6-Gateway
- Domänenname
- Klicken Sie auf Send.