Standard-Sicherheitskonfiguration wiederherstellen

Hinweis

Datenverlust

Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Datenverlust führen.

 

  1. Öffnen Sie ION Setup >, wählen Sie das Messgerät und dann > Setup Assistant aus.
  2. Klicken Sie auf Security > Security Mode > Edit. Das Dialogfeld „Open Security Configuration File“ wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Datei standard.scf aus und klicken Sie auf Open. Klicken Sie bei Aufforderung für die Verwendung von „Legacy security support“ auf „No“.
  4. Klicken Sie auf Next, um zum Bildschirm „Define individual users/passwords“ zu navigieren.
  5. Klicken Sie auf Finish. Ein Feld mit der Bestätigungsmeldung wird geöffnet.