Sicherheitskonfigurationsdateien speichern
Nachdem ION Setup die Sicherheitskonfigurationsaktualisierungen auf das Messgerät übertragen hat, fordert es Sie auf, die bearbeiteten Sicherheitseinstellungen in einer Sicherheitskonfigurationsdatei (SCF) zu speichern.
Wir empfehlen, dass Sie die SCF-Datei unter einem neuen Dateinamen speichern, wenn Sie die Messgerät-Sicherheitseinstellungen geändert haben. Wenn Sie keinen neuen SCF-Dateinamen verwenden, werden die Einstellungen in der SCF-Datei, die Sie geöffnet haben, von Ihren Änderungen überschrieben.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Sicherheitsänderungen nicht in einer SCF-Datei speichern, werden Ihre Änderungen ausschließlich auf dem Messgerät gespeichert, und es wird kein weiterer Datensatz Ihrer Sicherheitskonfiguration aufbewahrt.
ION Setup speichert SCF-Dateien im folgenden Ordner: C:\ProgramData\Schneider Electric\ION Setup\Security
Speichern Sie die Sicherheitskonfigurationsdatei (SCF) Ihres Messgeräts an einem geschützten Ort.
WARNUNG
Potenzielle Beeinträchtigung der Systemverfügbarkeit, -integrität und -vertraulichkeit
Speichern von Sicherheitskonfigurationsdateien (SCF) an einem sicheren Ort.
Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen, zu Sachschäden oder zu unwiderruflichen Datenverlusten führen.
Cybersicherheitsrichtlinien, mit denen geregelt wird, wie sensible Systemdateien sicher gespeichert werden, variieren von Standort zu Standort. Arbeiten Sie mit dem IT-Systemadministrator der jeweiligen Anlage zusammen, um sicherzustellen, dass solche Dateien ordnungsgemäß gesichert werden.
Sicherheitsprotokolldatei
Beim ersten Speichern einer SCF-Datei erstellt ION Setup im Ordner \Security eine Protokolldatei (SECURITY.LOG).
Die Sicherheitsprotokolldatei enthält den Verlauf von den von ION Setup gespeicherten Sicherheitskonfigurationsdateien.
Anhand von SECURITY.LOG können Sie Änderungen an der Messgerät-Sicherheitskonfiguration nachverfolgen und die richtige SCF-Datei für ein Messgerät auswählen, dessen Sicherheitseinstellungen Sie bearbeiten oder für ein anderes Messgerät verwenden wollen.
Hinweis: Die Sicherheitskonfigurationsdatei wird als Klartext gespeichert.