Alarmanzeigen
Auf dem Messgerätdisplay befindet sich eine Alarmanzeige, die angibt, welche Alarmstufen erkannt wurden (aktiv oder Verlauf) und ob die Alarme quittiert wurden oder nicht.
Bei aktiven Alarmen mit hoher Priorität blinkt das Display außerdem, bis der Alarm quittiert wird. Zudem ist eine Alarm-LED vorhanden, die auf den Alarmzustand des Messgeräts hinweist.
Alarm | Alarmsymbol | Alarmsymbol-Blinken | Alarm-LED | Display |
---|---|---|---|---|
Aktiv hoch | Rot gefüllte Glocke | Blinken, wenn nicht quittiert |
|
Blinken, wenn nicht quittiert |
Aktiv mittel | Gelb gefüllte Glocke | Blinken, wenn nicht quittiert |
|
Kein Blinken |
Aktiv niedrig | Blau gefüllte Glocke | Blinken, wenn nicht quittiert |
|
Kein Blinken |
Verlauf hoch | Rot umrandete Glocke | Blinken, wenn nicht quittiert |
|
Kein Blinken |
Verlauf mittel | Gelb umrandete Glocke | Blinken, wenn nicht quittiert |
|
Kein Blinken |
Verlauf niedrig | Grau gefüllte Glocke | Kein Blinken | Aus | Kein Blinken |
Keine aktiven oder nicht quittierten Alarme vorhanden | Grau gefüllte Glocke | Kein Blinken | Aus | Kein Blinken |
Wenn mehrere aktive Alarme vorhanden sind, wird der Alarmzustand der höchsten Priorität angezeigt. Wenn mehrere nicht quittierte Verlaufsalarme vorhanden sind, zeigt das Messgerät den Alarmzustand des nicht quittierten Verlaufsalarms mit der höchsten Priorität an.
HINWEIS: Damit ein Alarm ohne Auswirkungen auf andere Messfunktionen nicht angezeigt wird, stellen Sie dessen Alarmpriorität auf Nur Information ein.