Alarmarten

Ihr Messgerät verfügt über vier Alarmarten:

Alarmart Beschreibung
Sollwert (Standard)

Bei Sollwertalarmen werden der Istwert eines Parameters mit einem vorgegebenen Grenzwert oder einem Wertebereich verglichen. Dazu zählen Spannungs- und Strommesswerte sowie berechnete Energiequalitätswerte.

Einige Sollwertalarme nutzen Hochgeschwindigkeitsmessungen für eine Auflösung von bis zu 1 Millisekunde.

Digital Digitale Alarme werden durch den Ein-/Aus-Zustand eines Digitaleingangs ausgelöst.
Störung (Einbrüche/Spitzen) Störungsalarme werden bei einem gemessenen Einbruchs- oder Spitzenwert ausgelöst.
Intern Interne Alarme können nicht konfiguriert werden und lösen einen Alarm basierend auf dem Messgerät-Zustand aus, wie z. B. während des Messgerät-Einschaltvorgangs.

Alarme haben zwei Zustände:

Alarmzustand Beschreibung
Aktiv

Das Messgerät erkennt, dass eine Alarmbedingung erfüllt ist.

Vorherig Der Alarmzustand war zuvor vorhanden, aber in der Zwischenzeit ist wieder ein alarmfreier Zustand eingetreten.

Weitere Informationen zu Sollwert-, Relativsollwert-, Digitaleingangs-, Störungsanalyse-, und Einbruchs-/Spitzenmodulen finden Sie in der ION Reference-Hilfe.