Datenschreiber-Burst-Daten

Die Messgerät-Datenaufzeichnungsmodule unterstützen die Burst-Datenprotokollierung.

Im Einrichtungsregister Pre-trigger Records des Datenaufzeichnungsmoduls ist festgelegt, wie viele Vorereignisdatensätze bei jeder ausgelösten Aufzeichnung gespeichert werden. Im Einrichtungsregister Post-trigger Records ist festgelegt, wie viele Nachereignisdatensätze bei jeder ausgelösten Aufzeichnung gespeichert werden.

Die beiden Register Pre-trigger Records und Post-trigger Records sind werkseitig auf null eingestellt. Um den Datenschreiber für die Burst-Datenprotokollierung zu konfigurieren, muss mindestens eines dieser Einrichtungsregister auf einen positiven Integerwert ungleich null eingestellt werden.

Der Datenprotokoll-Datensatz für jede ausgelöste Aufzeichnung entspricht der Summe der Pre-trigger Records + Post-trigger Records + 1 (wobei 1 die tatsächliche Aufzeichnung bei Auslösung des Datenaufzeichnungsmodul-Eingangs Record ist).

Wenn z. B. Pre-trigger Records auf „10“ und Post-trigger Records auf „5“ eingestellt ist, beträgt die Anzahl der Aufzeichnungen für jeden Datenprotokoll-Datensatz 16:

Burst-Datenprotokoll-Datensatz = [pre-trigger records] + [post-trigger records] + [actual trigger record] = 10 + 5 + 1 = 16.

Wenn die Burst-Datenprotokollierung aktiviert ist, müssen die beiden Einrichtungsregister Buffer Depth und Depth auf ein positives Integer-Vielfaches des Datenprotokoll-Datensatzes eingestellt sein.

Verwenden Sie die Netzfrequenz, um die Anzahl der Datensätze zu berechnen, die zur Erfassung von 1 Sekunde an Daten erforderlich sind:

  • Bei 60 Hz – Gesamtzahl der Datensätze pro Sekunde = 60 Perioden/Sekunde x 2 Halbperioden = 120
  • Bei 50 Hz – Gesamtzahl der Datensätze pro Sekunde = 50 Perioden/Sekunde x 2 Halbperioden = 100

Sie können mit dem Einrichtungsassistent Power Quality in ION Setup festlegen, wie viele Sekunden an Pre-trigger- und Post-trigger-Daten Sie erfassen möchten. ION Setup berechnet anhand Ihrer Eingaben automatisch die erforderliche Anzahl von Datensätzen.