Vorgesehenen Leser für Ereignisprotokoll-Benachrichtigung zuweisen
Sie können einem Benutzer die Rolle des vorgesehenen Lesers für das Ereignisprotokoll zuweisen.
Wenn der Vorgesehene Leser konfiguriert wurde, gilt ein Eintrag im Ereignisprotokoll als ungelesen, bis er vom vorgesehenen Leser überprüft oder in einem externen Speicher gesichert wurde. Wenn der vorgesehene Leser informiert wird, dass das Ereignisprotokoll fast voll ist, kann er eine Ereignisprotokoll-Überprüfung durchführen oder eine Backup-Strategie anwenden, bevor ältere Einträge überschrieben werden. Diese Funktion kann dazu beitragen, dass Ereignisprotokoll-Einträge erst nach ihrer Überprüfung überschrieben werden. Verwenden Sie ION Setup, um einen Benutzer als vorgesehenen Leser auszuwählen.
- Öffnen Sie ION Setup.
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Messgerät, um es auszuwählen. Dadurch wechselt ION Setup in den erweiterten Modus.
- Öffnen Sie den Ordner „EventLogCtl Modules“ und doppelklicken Sie auf EventLogCtl.
- Geben Sie bei Bedarf entsprechende Anmeldedaten ein.
- Wählen Sie die Registerkarte Setup Registers aus.
- Wählen Sie Designated Reader aus und klicken Sie auf Edit.
- Stellen Sie den Benutzer als Designated Reader ein, der das Ereignisprotokoll überprüft (USER0 – USER50) und klicken Sie auf OK.