Syslog-Netzwerkeinstellungen über ION Setup konfigurieren
So konfigurieren Sie die Syslog-Netzwerkeinstellungen über ION Setup:
- Starten Sie ION Setup.
- Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
- Klicken Sie auf Communications > Advanced Ethernet > SysLog.
- Wählen Sie Enable Syslog aus und klicken Sie auf Edit.
- Wählen Sie Yes aus, um die Syslog-Serverfunktion zu aktivieren, oder No, um die Funktion zu deaktivieren.
- Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie Syslog-Server aus und klicken Sie auf Edit.
- Geben Sie die IPv4-Adresse oder eine IPv6-Adresse für den Syslog-Server ein.
Hinweis: Sie müssen die IP-Adresse des Syslog-Servers und nicht dessen vollständig qualifizierten Domänennamen eingeben.
- Klicken Sie auf OK.
- Vergewissern Sie sich, dass der Syslog-Server Protokollinformationen vom Messgerät empfängt.
Hinweis: Wenn das Register Enable Syslog aktiviert ist, aber das Register Syslog Server keine IP-Adresse enthält, wird ein Ereignis im Ereignisprotokoll generiert, das angibt, dass Syslog ohne Server-IP aktiviert wurde.