Standardkonfiguration der Wellenformaufzeichnung

Das Messgerät-Standard-Framework enthält werkseitig konfigurierte Wellenformprotokolle (Wellenformschreiber).

Diese Wellenformprotokolle und ihre Konfiguration werden von anderen Komponenten Ihres Energieüberwachungssystems genutzt. Sie sollten die Standardkonfiguration dieser Protokolle nur dann ändern, wenn Sie genau wissen, welche Auswirkungen die Änderungen auf diese Komponenten des Energieüberwachungssystems, auf die von ihnen verwendeten Daten und auf den Speicher Ihres Messgeräts haben.

Wellenformaufzeichnungsmodule

Die werkseitigen Standard-Wellenformaufzeichnungsmodule sind für die Erfassung von Einbruchs-/Spitzen-Energiequalitätsereignissen vorkonfiguriert.

Wellenformschreiber Beschreibung
Wfm Rc V1-Sg/Sw (Wform Rec 1) V1-Spannungswellenformen aufgezeichnet während eines festgelegten Einbruchs- oder Spitzenereignisses.
Wfm Rc V2-Sg/Sw (Wform Rec 2) V2-Spannungswellenformen aufgezeichnet während eines festgelegten Einbruchs- oder Spitzenereignisses.
Wfm Rc V3-Sg/Sw (Wform Rec 3) V3-Spannungswellenformen aufgezeichnet während eines festgelegten Einbruchs- oder Spitzenereignisses.
Wfm Rc I1-Sg/Sw (Wform Rec 5) I1-Stromwellenformen aufgezeichnet während eines festgelegten Einbruchs- oder Spitzenereignisses.
Wfm Rc I2-Sg/Sw (Wform Rec 6) I2-Stromwellenformen aufgezeichnet während eines festgelegten Einbruchs- oder Spitzenereignisses.
Wfm Rc I3-Sg/Sw (Wform Rec 7) I3-Stromwellenformen aufgezeichnet während eines festgelegten Einbruchs- oder Spitzenereignisses.

COMTRADE-Module

Die Eingänge der werkseitigen Standard-COMTRADE-Module sind mit den Auslöser-Ausgängen der Wellenformschreiber verknüpft und die Module sind für die Überwachung von Einbrüchen/Spitzen vorkonfiguriert.

COMTRADE 1-Eingänge (Einbrüche/Spitzen) Verknüpfter Wellenformschreiber (Auslöser-Ausgang)
Wellenform-Auslöser 1 Wfm Rc V1-Sg/Sw (Wform Rec 1)
Wellenform-Auslöser 2 Wfm Rc V2-Sg/Sw (Wform Rec 2)
Wellenform-Auslöser 3 Wfm Rc V3-Sg/Sw (Wform Rec 3)
Wellenform-Auslöser 4 Wfm Rc I1-Sg/Sw (Wform Rec 5)
Wellenform-Auslöser 5 Wfm Rc I2-Sg/Sw (Wform Rec 6)
Wellenform-Auslöser 6 Wfm Rc I3-Sg/Sw (Wform Rec 7)