Zeitangaben über ION Setup konfigurieren

Sie können über ION Setup die Uhrzeit-, Datums- und Zeitsynchronisationseinstellungen einstellen.

Hinweis: Sie müssen die Datums- und Uhrzeitinformationen manuell anpassen, wenn das Gerät in einer anderen Zeitzone installiert ist als der Computer, auf dem ION Setup ausgeführt wird.

So konfigurieren Sie die Zeitangaben über ION Setup:

  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Gerät.
  3. Klicken Sie auf Clock > Timezone.
  4. Wählen Sie einen beliebigen Parameter aus und klicken Sie auf TimeSync, um Datum und Uhrzeit Ihres Geräts mit dem Computer zu synchronisieren, auf dem ION Setup ausgeführt wird.

    Hinweis: Der Eintrag in Time Sync Source muss mit der Art der Geräteverbindung mit ION Setup übereinstimmen, damit der Vorgang TimeSync funktioniert.

  5. Klicken Sie auf DST Settings, um bei Bedarf die Start- und Endtermine für die Sommerzeit Ihres Messgeräts zu ändern.
  6. Wählen Sie den zu konfigurierenden Parameter aus und klicken Sie dann auf Edit. Geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein.
    ParameterWertBeschreibung
    TimeZoneDamit wird die Zeitzone basierend auf den im Betriebssystem des Computers verfügbaren Zeitzonen eingestellt.

    Tipp: Sie können bei der Bearbeitung dieses Parameters die Sommerzeit-Einstellungen des Computers mit dem Messgerät synchronisieren.

    Time Sync TypeUTC oder LOCALDamit wird das Zeitformat der Zeitsynchronisationsnachricht festgelegt.

    UTC (Coordinated Universal time) entspricht der Greenwich Mean Time (GMT).

    LOCAL ist die Ortszeit mit angewandten Sommerzeit- und Zeitzonenangaben.

    • Für eine SNTP/NTP- und PTP-Zeitsynchronisation stellen Sie das Feld Time Sync Type auf UTC ein.

    Time Sync SourceCOM1, ETHERNET, ETHERNET – ION, ETHERNET – DNP, ETHERNET – PTP, IRIG-BDamit wird eingestellt, welcher Geräteanschluss Zeitsynchronisationsnachrichten akzeptiert.

    Zeitsynchronisationsnachrichten an anderen Anschlüssen werden ignoriert.

    • Für eine GPS-Zeitsynchronisation stellen Sie das Feld Time Sync Source auf COM1.
    • Für eine SNTP/NTP-Zeitsynchronisation stellen Sie das Feld Time Sync Source auf ETHERNET ein.
    • Für eine ION-Zeitsynchronisation stellen Sie das Feld Time Sync Source auf ETHERNET - ION ein.
    • Für eine DNP-Zeitsynchronisation stellen Sie das Feld Time Sync Source auf ETHERNET - DNP ein.
    • Für eine PTP-Zeitsynchronisation stellen Sie das Feld Time Sync Source auf ETHERNET - PTP ein.
    • Für eine IRIG-B-Zeitsynchronisation stellen Sie das Feld Time Sync Source auf IRIG-B ein.
    Clock SourceInternal, COMM, Line FreqDamit wird die Quelle für die Uhr eingestellt:

    • Internal: Die interne Messgerätuhr.
    • COMM: Die Messgerät-Kommunikationsschnittstelle (verwendet von der Zeitsynchronisationsquelle „IRIG-B“, „GPS“ oder „ETHERNET - PTP“).
    • Line Freq: Nutzt die gemessene Netzfrequenz des Stromnetzes als Zeitquelle.

    DST OffsetNumeric Bounded Format/Elapsed Interval FormatDamit wird die Zeitspanne festgelegt, um die die angezeigte Ortszeit bei Beginn der Sommerzeit vorverstellt wird. Mit dem Wert null wird diese Funktion deaktiviert und die Ortszeit wird nicht für die Sommerzeit angepasst.
    Start of the WeekMonday–SundayDamit wird der Wochenstarttag festgelegt, der für Trendverfolgung und Prognose verwendet wird.

    Hinweis: Bei einer Änderung des Wochenstarttages werden alle Trendverfolgungs- und Prognosedaten zurückgesetzt.

    Verfügbar auf: Advanced und Standard

  7. (Optional) Wenn Sie die SNTP/NTP-Zeitsynchronisation nutzen, geben Sie die folgenden Informationen unter Communications > Advanced Ethernet > NTP ein:
    ParameterWertBeschreibung
    Enable NTP Time SyncNTP, SNTP, NoNTP: Damit wird die NTP-Zeitsynchronisation festgelegt.

    SNTP: Damit wird die SNTP-Zeitsynchronisation festgelegt.

    No: Weder die NTP- noch die SNTP Zeitsynchronisation wird genutzt.

    NTP Time Sync IntervalNumerischer Wert oder Wert für verstrichenes IntervallDamit wird festgelegt, wie oft das Messgerät über SNTP synchronisiert wird

    Hinweis: Dieser Parameter wird für NTP nicht verwendet.

    Event Logging Threshold (nur NTP und PTP)0,000001 bis 1,000000Damit wird der Mindestzeitunterschied (in Sekunden) festgelegt, bei dem eine Zeitsynchronisation als Ereignis protokolliert wird.

    Dieser Parameter kann konfiguriert werden, damit das Messgerät-Ereignisprotokoll nicht mit Zeitsynchronisationsereignissen überschwemmt wird.

    NTP ServerIP-Adresse oder Domänenname des ServersDamit wird die IP-Adresse (oder der vollständig qualifizierte Domänenname, wenn DNS aktiviert ist) des SNTP- oder NTP-Servers festgelegt.
  8. (Optional) Wenn Sie die serielle GPS-Zeitsynchronisation nutzen, geben Sie die folgenden Informationen unter den Einstellungen Communications > Serial ein:
    ParameterBeschreibung
    ProtocolWählen Sie die GPS-Einstellung aus, die mit Ihrem GPS-Empfänger übereinstimmt.
    Baud rateDie empfohlene Baudrate für die GPS-Zeitsynchronisation ist 19200 Bit/s.
    Serial portDer empfohlene Wert für Stoppbits/Parität für die GPS-Zeitsynchronisation ist 8N1.