Zeit und Zeitmessung – Übersicht

Die interne Uhr Ihres Messgeräts wird für die Zeitmessung, für Daten-Zeitstempel und zur Intervallbestimmung für zeitbasierte Messungen verwendet.

Die lokale Messgerätzeit wird basierend auf der Zeitsynchronisationsquelle des Messgeräts und den Einstellungen für Zeitzone und Sommerzeit angezeigt. Sie können die Datums- und Uhrzeitinformationen Ihres Messgeräts über ION Setup oder über das Display konfigurieren und anzeigen.

Ihr Messgerät überwacht die Zeit mithilfe der Frequenz eines internen Oszillators oder anhand der Frequenz der gemessenen Netzspannung. Die Batterie Ihres Messgeräts versorgt die interne Uhr mit Strom, sodass die Uhrzeit erhalten bleibt, auch wenn das Messgerät stromlos ist.

Ihr Messgerät unterstützt verschiedene Zeittypen und Zeitsynchronisationsmethoden zur Anpassung seiner internen Uhr. Zur Verbesserung der Genauigkeit der Messgerätuhr können Sie eine externe Zeitreferenz verwenden, wie z. B. ein GPS-Signal (Global Positioning System), einen SNTP/NTP-Server (Network Time Protocol) oder einen PTP-Taktgeber (Precision Time Protocol).

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der technischen Mitteilung Zeitsynchronisation und Zeitmessung, verfügbar auf www.se.com.

Weitere Informationen finden Sie unter Uhrmodul in der ION Reference-Hilfe.