Inkrementelle Energie
Mit der inkrementellen Energie können Sie eine Start- und eine Endzeit sowie das Zeitintervall (Inkremente) für die Kumulation der inkrementellen Energie einstellen.
Am Ende eines jeden Intervalls wird die in diesem Zeitraum kumulierte Energie gespeichert. Das Messgerät zeichnet standardmäßig nur die inkrementelle Energie des vorhergehenden Intervalls und die Momentanwerte der Energiekumulierungen des aktiven Intervalls auf.
Das erste Intervall der Kumulation der inkrementellen Energie beginnt zur festgelegten Startzeit. Die inkrementelle Energie endet zur festgelegten Endzeit, was zu einem gekürzten Intervall führen kann, wenn die Intervalldauer kein ganzzahliger Teiler der Gesamtdauer der inkrementellen Energie ist. Wenn die Intervalldauer z. B. drei Stunden beträgt und die Gesamtdauer fünf Stunden, dann wird das letzte Intervall auf zwei Stunden gekürzt. Der letzte Wert für die festgelegte Endzeit ist Mitternacht (24:00).
Die Startzeit muss vor der Endzeit und nach Mitternacht liegen. Der Zeitraum, in dem die inkrementelle Energie kumuliert wird, darf Mitternacht nicht enthalten. Der Grund dafür ist, dass die Start- und Endzeiten Ihres Messgeräts bezogen auf Mitternacht festgelegt werden.
Start: 6:00, Ende: 12:00, Intervall: 3 h | Die inkrementelle Energie wird in 3-Stunden-Intervallen von 6:00 Uhr bis Mitternacht kumuliert. |
Start: 6:00, Ende: 2:00, Intervall: 3 h | Die inkrementelle Energie funktioniert nicht. Die Endzeit muss hinter der Startzeit und entweder vor Mitternacht liegen oder damit identisch sein. |
Die inkrementelle Energie liefert Informationen für die Analyse des derzeitigen und zukünftigen Energieverbrauchs und ist auch hilfreich bei der Messung des Energieverbrauchs nach Schicht oder für ein bestimmtes Verfahren.
Bei der Konfiguration der inkrementellen Energie sollte bedacht werden, dass kürzere inkrementelle Energieperioden detaillierter Daten liefern, die besser für Vergleichszwecke genutzt werden können.
Beispiel: Inkrementelle Energie
- Startzeit: 08:00
- Endzeit: 24:00
- Intervall: 420 Minuten (7 Stunden)
A | Erstes Intervall (08:00 bis 15:00) |
B | Zweites Intervall (15:00 bis 22:00) |
C | Drittes Intervall (22:00 bis 24:00) |
Das erste inkrementelle Energieintervall geht von 8:00 Uhr (Startzeit) bis 15:00 Uhr und ist sieben Stunden lang. Das zweite inkrementelle Energieintervall geht von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr und ist ebenfalls sieben Stunden lang. Das dritte Intervall geht von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr und ist nur zwei Stunden lang, da 24:00 Uhr die festgelegte Endzeit ist. Diese Intervalle wiederholen sich alle 24 Stunden, bis die Konfiguration geändert oder die Funktion der inkrementellen Energie deaktiviert wird.