Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen

Der Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen ist eine Zwischenlösung für Benutzer, die den Standard-Sicherheitsmodus verwenden, und ist bei neuen Messgeräten die werkseitige Voreinstellung. Diese Funktion bietet Rückwärtskompatibilität mit älteren Softwares , die mit dem Messgerät über das ION-Protokoll kommunizieren.

Wenn die Standard-Sicherheit vor der Aktualisierung der Messgerät-Firmware auf v3.0.0 verwendet wurde, ist der Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen aktiviert.

Wenn die erweiterte Sicherheit vor der Aktualisierung der Messgerät-Firmware auf v3.0.0 verwendet wurde, ist die erweiterte Sicherheit aktiviert.

Empfehlung: Verwenden Sie den erweiterten Sicherheitsmodus.

Benutzername für Support für Altversionen von Sicherheitsvorkeh­rungen Kennwort für Support für Altversionen von Sicherheitsvorkeh­rungen Kennwortbereich für Support für Altversionen von Sicherheitsvorkeh­rungen Kennwortbegrenzung für Support für Altversionen von Sicherheitsvorkeh­rungen
User1
  • Das gleiche Kennwort, das vor der Aktualisierung auf Firmwareversion 3.0.0. verwendet wurde, oder
  • 0 (Null) für neue Messgeräte.
0–99999999 8 Zeichen

Versetzen Sie ION Setup in den erweiterten Modus, um mehrere Benutzerkonten für Messgeräte mit dem Support für Altversionen von Sicherheitsvorkehrungen einzurichten: Öffnen Sie ION Setup > halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf das Messgerät, um es auszuwählen.