Neustart des Messgeräts über das Display
Sie können Ihr Gerät über das Display neu starten, um Probleme zu beheben.
Hinweis: Das Gerät ist während des Neustarts nicht verfügbar.
Voraussetzungen:
-
Benutzer mit Sicherheitskonfigurationszugriff.
Neustart über das Display durchführen
WARNUNG
GEFAHR EINES UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS
| ● | Das Messgerät darf nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der Funktion des Steuerkreises abhängt. |
| ● | Beachten Sie, dass bei einer Unterbrechung der Messgerät-Spannungsversorgung oder nach einer Aktualisierung der Messgerät-Firmware bzw. -Vorlage eine unerwartete Zustandsänderung der Digitalausgänge auftreten kann. |
Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteschäden.
So führen Sie einen Neustart über das Display durch:
-
Öffnen Sie das Setup-Menü.
Tipp: Um das Setup-Menü zu öffnen, wählen Sie
aus und scrollen dann zu Setup-Menü. -
Scrollen Sie zu Messgerät-Neustart und wählen Sie dann
aus. -
Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldedaten des Geräts ein und wählen Sie dann OK aus.
-
Wählen Sie
aus, um den Messgerät-Neustart zu bestätigen.
Überprüfen, ob das Messgerät neu gestartet wurde
Überprüfen Sie nach der Durchführung eines Messgerät-Neustarts, ob das Messgerät wirklich neu gestartet wurde, indem Sie das protokollierte Messgerät-Neustartereignis suchen.
So finden Sie ein protokolliertes Messgerät-Neustart-Ereignis über das Display:
-
Wählen Sie „
“ aus. -
Verwenden Sie die Navigationstasten, um zu Ereignisse zu scrollen und wählen Sie dann
aus. -
Wählen Sie das neueste Ereignis und dann
aus.Tipp: Das erste Ereignis in der Liste ist das aktuellste Ereignis.
-
Vergewissern Sie sich, dass die Ereignisdetails Folgendes enthalten:
-
Datum
-
Uhrzeit
-
Quelle: Frontplatte
-
Ereignis: Das Messgerät wird neu gestartet
Hinweis: Das Datum und die Uhrzeit der Ereignisdetails sollten mit dem Zeitpunkt übereinstimmen, zu dem Sie das Messgerät neu gestartet haben.
-