Sperrung der Verrechnungsmessung am Messgerät
Sie können Ihr Messgerät mit dem Sperrschalter für die Verrechnungsmessung, der sich am Messgerätsockel befindet, sperren und entsperren.
GEFAHR
GEFAHR EINES STROMSCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
- Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) und wenden Sie sichere Arbeitsverfahren für elektrische Anlagen an. Siehe NFPA 70E, CSA Z462 oder andere lokale Normen.
- Schalten Sie vor Arbeiten an oder in der Anlage, in der das Gerät installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass keine Spannung anliegt.
Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Sperrschalters für die Verrechnungsmessung.
- Machen Sie den Sperrschalter für die Verrechnungsmessung ausfindig.
- Stellen Sie den Sperrschalter für die Verrechnungsmessung in die Ein- oder Aus-Position.
- Schließen Sie die Abdeckung des Sperrschalters für die Verrechnungsmessung und vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzt.
- Plombieren Sie bei Bedarf die Abdeckung des Sperrschalters für die Verrechnungsmessung.