Optionsmodul-Fehlerbehebung
Ereignisse im Zusammenhang mit Optionsmodul-Initialisierung und -Betrieb werden im Onboard-Ereignisprotokoll Ihres Messgeräts gespeichert. Führen Sie eine Optionsbus-Rücksetzung durch, um den Optionsbus neu zu starten und die Optionsmodule, die an Ihrem Messgerät angeschlossen sind, neu zu initialisieren. Die Ereignisse im Ereignisprotokoll innerhalb der ersten Minute der Optionsbus-Rücksetzung liefern die konkretesten Angaben zu dem Problem, das bei Ihrem Optionsmodul erkannt wurde.
Schließen Sie für die Fehlerbehebung von Optionsmodulen jedes Optionsmodul direkt am Messgerät an und überprüfen Sie seinen Betrieb. Wenn jedes Optionsmodul bei einem direkten Anschluss normal funktioniert, verwenden Sie eine Kombination der Module oder bekanntermaßen gut funktionierender Module, um das Problem zu identifizieren.
Informationen zu Typ, Seriennummer, Firmwareversion und aktuellem Status Ihres Optionsmoduls sind in den Werk- und Diagnosemodulen verfügbar.
Weitere Informationen zu den Werk- und Diagnosemodulen finden Sie in der ION Reference-Hilfe.