Ethernet-Kommunikationsschnittstelle

Anzahl Schnittstellen 2 (geschalteter Modus)
Maximale Kabellänge 100 m nach TIA/EIA 568-5-A
Kabeltyp CAT5 (oder höher)
Anschlusstyp Ungeschirmter RJ45-Modulstecker (2)
Modus 10Base-T, 100Base-TX, Auto-MDIX
Datenrate Bis zu 100 MBit/s
SFTP

Maximale Anzahl gleichzeitiger Übertragungsverbindungen (Sitzungen): 2

Standard-Zeitüberschreitungsperiode: 90 Sekunden

Maximale Anzahl gleichzeitiger IEC 61850-Client-Verbindungen

5