Configuración de BACnet/IP mediante ION Setup

Uso de ION Setup para configurar BACnet/IP.

Requisitos previos:

  • Versión de firmware 4.6.0 o superior.
  • Acceso de seguridad a la configuración de comunicaciones.
  • La dirección del BBMD cuando se utiliza el modo de dispositivo externo. En caso de que no conozca la dirección del BBMD, póngase en contacto con el administrador de la red local.
  • Lea, comprenda e implemente las estrategias de mitigación de ciberseguridad relevantes que se describen en las secciones Riesgos para la seguridad y estrategias de mitigación y Suposiciones sobre la defensa en profundidad del sistema.

    Si su red BACnet utiliza BBMD, asegúrese de comprender cómo mitigar el riesgo en su red. Los BBMD permiten transmitir mensajes para que atraviesen routers IP.

    aviso

    ACCESO NO AUTORIZADO o interrupción en la red

    Cifre los datos en todas las conexiones externas.
    Segmentar físicamente las redes del sistema de control para segregarlas de las redes ajenas al sistema de control.
    Supervise y gestione las cargas de comunicación.

    El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a un acceso no autorizado o imprevisto a datos o provocar una interrupción en la red.

     

Siga estos dos pasos para configurar BACnet/IP:

  1. Active BACnet/IP.

  2. Introduzca sus ajustes de BACnet/IP.

Para activar BACnet/IP:

  1. Abra ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Seleccione Communications > Advanced Ethernet > Protocols.
  4. Seleccione BACnet/IP y, a continuación, seleccione Edit.

    Si se le solicita, introduzca las credenciales del dispositivo.

    Aparecerá la pantalla BACnet/IP Protocol Settings.

  5. Seleccione Enabled.
  6. Seleccione OK para activar BACnet/IP.

Para introducir sus ajustes de BACnet/IP:

  1. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  2. Seleccione Communications > 3rd Party Protocols > BACnet.
  3. Introduzca sus Ajustes de BACnet/IP.