Protocolos, puertos y conexiones
Los protocolos Ethernet que admite el dispositivo permiten establecer conexiones simultáneas a través de los puertos IP de servicio.
Al habilitar o deshabilitar los protocolos Ethernet, es posible controlar si la central de medida acepta nuevas solicitudes de conexión de socket. La modificación de la configuración de un puerto no afecta al resto de conexiones existentes. En función del protocolo, también podrá modificarse el número de puerto.
Nota: Algunos números de puerto de protocolos son de solo lectura y no son configurables.
| Protocolo | Puerto (predet.) | Número de conexiones |
|---|---|---|
| ION (ION por TCP) | 7700 | 8 1 |
| Secure ION (ION por TLS) | 7443 | 8 1 |
| Modbus TCP 2 | 502 | 8 1 |
| Modbus RTU por Ethernet 2 | 7701 | 8 1 |
| BACnet/IP | 47808 | N/A |
| DNP | 20000 | 8 1 |
| DLMS | 4059 | 8 1 |
| Modbus TCP (dedicado) 2 | 502 | 32 |
| EtherGate (COM1) | 7801 | 1 |
| DHCP | 67 (68) | 1 |
| SFTP | 22 | 2 |
| Servidor web (HTTPS) 3 | 443 | 10 |
| SNMP | 161 | N/A |
| Servidor SMTP (correo electrónico); solo correo saliente | 25 | 1 |
| NTP | 123 | 1 |
| IEC 61850 | 102 |
5 |
1 – Estas ocho conexiones simultáneas se comparten entre ION, Secure ION, Modbus TCP, Modbus RTU por Ethernet, DLMS y DNP. Puede establecer un máximo de tres conexiones DNP. Puede establecer un máximo de una conexión DLMS.
2 – Estos protocolos deben habilitarse para la función de pasarela Modbus.
3 – Estos se emplean para las páginas web de la central de medida.
Tareas relacionadas
Habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto