Protocolo de transferencia segura de archivos (SFTP)

La central de medida cuenta con un servidor SSH (Secure Shell) interno al que se puede acceder mediante una conexión cifrada con un software cliente de SFTP (protocolo seguro de intercambio de archivos). El servidor SSH aloja un sitio SFTP interno y almacena archivos en la memoria flash de la central de medida, como páginas web, registros COMTRADE y archivos de firmware.