Símbolos de desplazamiento
Los símbolos de navegación se muestran encima del botón de navegación correspondiente en la parte inferior de la pantalla.
Nota: Si el símbolo es de color gris, la función de navegación no está disponible.
Símbolo | Descripción |
---|---|
![]() |
Más Al pulsar este botón se muestran pantallas adicionales. |
![]() |
Izquierda Al pulsar este botón el cursor mostrado se desplaza una posición hacia la izquierda. Si se encuentra en una pantalla de datos adicionales o de información, se le dirige a la pantalla anterior. |
![]() |
Derecho Al pulsar este botón el cursor mostrado se desplaza una posición hacia la derecha. |
![]() |
Arriba Al pulsar este botón se le dirige a la pantalla o el elemento de menú anteriores. |
![]() |
Abajo Al pulsar este botón se le dirige a la pantalla o el elemento de menú siguientes. |
![]() |
Seleccionar Al pulsar este botón se selecciona o confirma el valor resaltado. |
![]() |
Cancelar Al pulsar este botón se cancela la selección actual y se le dirige a la pantalla anterior. |
![]() |
Gráfico Al pulsar este botón se le dirige a una pantalla de datos gráficos. |
![]() |
Numérico Al pulsar este botón se le dirige a una pantalla de datos numéricos. |
![]() |
Información Al pulsar este botón se le dirige a una pantalla con información detallada. |
![]() |
Edición Al pulsar este botón se le permite editar el parámetro mostrado. |
![]() ![]() |
Estos botones le permiten navegar por las tablas de parámetros de las pantallas de configuración. |
![]() |
Al pulsar los dos botones, se le permite realizar la acción descrita. |