Almacenar archivos de configuración de seguridad
Una vez que ION Setup haya aplicado las actualizaciones de la configuración de seguridad en la central, se le pedirá que guarde los ajustes de seguridad editados en un archivo de configuración de seguridad (SCF) codificado.
Le recomendamos que, cuando modifique los ajustes de seguridad de la central de medida, guarde el archivo SCF utilizando un nuevo nombre de archivo. Si no utiliza un nuevo nombre de archivo, los cambios que realice sobrescribirán los ajustes establecidos en el archivo SCF que abrió.
Nota: Si no guarda sus cambios de seguridad en un archivo SCF, estos solo se guardarán en la central de medida y no se almacenará ningún otro registro de su configuración de seguridad.
ION Setup guarda los archivos SCF en la siguiente carpeta: C:\ProgramData\
Schneider Electric
\ION Setup\Security
Guarde el archivo de configuración de seguridad (SCF) de la central de medida en una ubicación protegida.
advertencia
posible riesgo para la disponibilidad, integridad y confidencialidad del sistema
Guarde los archivos de configuración de seguridad (SCF) en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones de gravedad, desperfectos en el equipo o la pérdida permanente de datos.
Las políticas de ciberseguridad que regulan el almacenamiento seguro de los archivos de sistema confidenciales varían de unos emplazamientos a otros. Colabore con el administrador del sistema informático de la planta para garantizar que dichos archivos se protegen adecuadamente.
Archivo de registro de seguridad
La primera vez que guarda un archivo SCF, ION Setup crea un archivo de registro de seguridad (SECURITY.LOG
) en la carpeta \Security
.
El archivo de registro de seguridad contiene el historial de archivos de configuración de seguridad guardados desde ION Setup.
Utilice el SECURITY.LOG
para hacer un seguimiento de los cambios en la configuración de seguridad de la central de medida y seleccionar el archivo SCF correcto cuyos ajustes de seguridad quiera editar o utilizar en otra central de medida.
Nota: El archivo de registro de seguridad se guarda como texto sin formato.