Verificar los ajustes de seguridad de la central de medida

Genere un informe de configuración de la central de medida para visualizar los ajustes de seguridad y los privilegios de usuario.

Requisitos previos:

  • Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
  • Credenciales de inicio de sesión.

Para verificar los ajustes de seguridad de la central de medida:

  1. En ION Setup, seleccione la central de medida y, a continuación, abra el Setup Assistant.
  2. Haga clic en Reports > Meter Configuration > Display. Se abrirá el informe de configuración de seguridad de la central de medida.
  3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Security para validar los ajustes de seguridad de la central de medida. Por ejemplo: 

  4. Haga clic en Close o Save As para guardar el informe en el formato de archivo .txt.
  5. (Opcional) Edite los ajustes de seguridad de la central de medida.